This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:所有 LDO 均正常、但 SMPS 可以#39;t 以未来方式运行

Guru**** 2495355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916EVM, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722526/tps65916-all-ldos-are-ok-but-smps-can-t-operate-fuctionally

器件型号:TPS65916

尊敬的所有人:

我的项目中使用了 TPS65916、因此出现了一些困难问题。 TPS65916EVM 用于检查原始设计(命名为项目 A)。

在项目 A 中、如果未使用五个 SMPS 中的任何一个、则所有 LDO 都可以正常工作(这意味着 SMPSX_SW 全部断开连接)。

I2C GUI 可以读取和写入寄存器。 我认为 PMIC 工作正常。

连接 SMPS5后( 电感器、输入引脚、反馈引脚连接)、PMIC 关闭、GUI 将失去与 PMIC 相连的 I2C。

我检查 SMPS5的 SW 引脚、示波器结果在此处发布(通道2、蓝线)

我想 PMIC 确实使 SMPS5切换1ms (在2.2MHz . 50%)并因不确定的原因停止。

希望 熟悉此 PMIC 的人能给我一些解决此问题的技巧。

(抱歉、我可能无法用英文很好地描述问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题已提交给负责的工程师、感谢您选择 TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建峰

    大家好、感谢您使用 E2E。 您能否重新附加您的示波器快照? 我无法打开它。

    此外、当您说要添加 SMPS5连接时、是在 EVM 上还是在项目 A 板上?

    一旦 VCCA、VIO 和 VRTC 均为高电平、I2C 就会工作。 您可以检查这些电源轨吗?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

     在不尝试使用 SMPS5的情况下、I2C 工作正常、并且 VBG LDO1到 LDO5在原型 A 板中也能正常工作。

    我可以使用 GUI (将 I2C 引脚从 EVM MSP430跳转到项目 A 引脚)读取和写入一些寄存器或更改项目 A 板的 GPIO 功能。

    在尝试连接 SMPS5时、我遇到了问题(对于其他 SMPSx、也 有问题)。

    以 jpg 格式重新附加时的示波器屏幕截图。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建峰

    感谢您的进一步解释。 您能否告诉我 SMPS5上的负载是多少? 此外、您使用的 PMIC 的完整器件型号是什么?

    如果您可以附加原理图(仅 PMIC 部分)、这将有助于了解如何设置 PMIC。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    完整器件型号为 TPS659162RGZR。

    SMPS5上的负载非常小(低于50mA)、因为我已经使用 EVM 的 SMPS5来驱动负载而没有任何问题。

    原始原理图如下所示、

    首先,对项目 A 进行了如下修改(修改-1),并作为图中的说明工作。

    然后、项目 A 按如下方式重新设计(修改-2)、并作为图中的说明工作。

    最后、项目 A 按如下方式进行了重新设计(修改后的-3、断开 SMPSx 的所有引脚)、其工作原理如图所示。

    从上面来看、我认为有些困惑是:

    如果未使用 SMPSx、如何正确设置这些引脚以使 LDO 和 I2C 正常工作。

    2.如果只使用一个 SMPS、如何设置其他引脚并使 LDO 和 I2C 正常工作。

    3.进入范围截屏(modife-2)。 定期停止切换和重新启动切换的机制。

    再次感谢帮助我澄清此设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建峰

    您是否在用户指南中看到过 EVM 的原理图? www.ti.com/.../sliu021.pdf
    此外、数据表还告诉您如何处理第3.1节中未使用的引脚。

    一般而言、以下是重要因素:
    所有 SMPSx_IN 引脚都需要在靠近引脚的位置放置输入电容器(4.7uF)、并且应该被上拉至与 VCCA 相同的电压。
    所有 LDOx_IN 引脚都需要将输入 CAPAS (2.2uF)放置在靠近引脚的位置、并且应上拉至与 VCCA 相同的电压。
    3.所使用的 LDOx_OUT 引脚需要一个输出电容器(2.2uF)、如果未使用、它们可以保持悬空。
    正在使用的 SMPSx_OUT 引脚需要1uH 电感器和47uF 输出电容器、如果未使用、它们可以保持悬空。
    VCCA 需要在引脚附近放置一个10uF 的电容。

    此外、GPIO5可用于打开器件(具有高电平信号)、如果您有一个按下按钮、PWRON 也可工作。

    您尝试对与门执行什么操作?
    您的输入电容器是否靠近输入引脚?
    请验证 VIO、VRTC、VCCA 和 RESET_OUT 是否全部处于正确电压。

    谢谢、
    纳斯塔莎