This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 控制

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678455/tps61165-pwm-control

器件型号:TPS61165

我尝试将 PWM 50%和25%占空比(5kHz 至100KHz)发送到控制引脚、但它会关闭 LED 而不是调光它。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、
    请向我们提供更多信息吗? 您使用的测试顺序是什么、从启动开始更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它通过将 CTRL 引脚拉高来加电。 然后、我们驱动5kHz 50%的信号。 我不使用单线制接口。

    我只是想确保我具有正确的序列、这样我就不会错过任何东西。 然后、我们可以调试我们正在使用的客户 LCD 的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5kHz 非常接近单线制接口检测时序方案。 是否可以增加 PWM 频率?