请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 我尝试将 PWM 50%和25%占空比(5kHz 至100KHz)发送到控制引脚、但它会关闭 LED 而不是调光它。
我缺少什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试将 PWM 50%和25%占空比(5kHz 至100KHz)发送到控制引脚、但它会关闭 LED 而不是调光它。
我缺少什么吗?