This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS63070:在创建电容器的定制部件期间需要写入哪些值?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680911/webench-tools-tps63070-which-values-are-need-to-written-during-creating-custom-parts-of-capacitors

器件型号:TPS63070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 TPS63070设计电源电路

我的应用要求如下

输入电压:6V 至8.4V

            输出电压:8V

            负载电流:1.6毫安

我遵循 webench 建议的设计 、但 webench 建议的 BOM 不可用、因此我想使用替代无源组件来仿真设计。 但电容器的一些特性会随频率而变化。 在这种情况下、必须采用哪种频率的值? 类似地、如何确定 IRMS 的值。  

例如、  

GRM32ER61C476ME15L -由 webench 推荐。 (但我们 的供应商不提供)。   

因此、我选择 了 GRM32EC81C476KE15L 作为替代方案、并希望通过仿真进行验证。 请帮助我获取 有关 GRM32EC81C476KE15L 的以下信息

1)降额电容、 2) ESR、3) IRMS、4)总降额电容。

 有关无源器件的特性数据可在下面找到。  

psearch.en.murata.com/.../GRM32ER61C476ME15#.html

我附上 webench 报告供参考。

e2e.ti.com/.../3007.BuckBoost_5F00_1.6amp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiteja、

    我们正在研究这个问题。 我们将很快就此再次与您联系。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saiteja、

    我为您指定的输入输出条件创建了设计。

    输入电压:6-8.4V

    输出电压:8V

    输出电流:0.0016A。

    Webench 提供了此设计的备选输出电容器列表。  

      由于供应商未提供 GRM32ER61C476ME15L、因此您可以使用其他可用的替代电容器。

    谢谢、此致、

    阿图尔