您好!
请任何人说明 IC 如何知道适配器已连接?
因为在数据表中、它说当 VCC 大于 SRN 电压时、它将通过驱动 ACDRV 引脚来打开 ACFET。但是 IC 如何知道 VCC 是(大于 SRN) 由于 FET 关断、VCC 引脚上未出现适配器电压、因此增大。 现在,如果 FET 关断,VCC 将比 SRN 大多少,如果没有发生这种情况,如何检测适配器连接,这确实是一种困惑,而且无法理解这是如何工作的?
同样、BTST 和 PH 引脚的用途是什么? 以及如何进行电池充电?PH 引脚是否为电池充电?
请建议。
随附数据表中的基准
此致、
Karthik