This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:上电序列的清晰度

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717415/bq24610-clarity-on-power-up-sequence

器件型号:BQ24610

您好!

请任何人说明 IC 如何知道适配器已连接?

因为在数据表中、它说当 VCC 大于 SRN 电压时、它将通过驱动 ACDRV 引脚来打开 ACFET。但是 IC 如何知道 VCC 是(大于 SRN) 由于 FET 关断、VCC 引脚上未出现适配器电压、因此增大。 现在,如果 FET 关断,VCC 将比 SRN 大多少,如果没有发生这种情况,如何检测适配器连接,这确实是一种困惑,而且无法理解这是如何工作的?

同样、BTST 和 PH 引脚的用途是什么? 以及如何进行电池充电?PH 引脚是否为电池充电?

请建议。

随附数据表中的基准

我在设计 IT 方面落后、请尽快提供宝贵的反馈。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    即使 FET 关断、它仍可以通过其体二极管导通。 如您所见、2 PFET 源极处的 PVCC 引脚直接连接到 VCC 引脚。 在仅电池模式下、您可以看到 PVCC = VSYS -体二极管压降。 随着 ACPWR 的增加、PVCC (也意味着 VCC)最终将高于 SRN、触发内部睡眠比较器并退出睡眠模式。 退出睡眠模式时、BAT 和 SYS 之间的 PFET 将关闭、ACFET 将打开。

    NFET 用作降压转换器的 FET。 这些要求栅极电压大于源极电压(PH 是高侧 FET 的源极)。 栅极电压通过充电电容的值大于 PH (拉电流)来获得、从而为驱动 HSFET 提供电压、而 BTST 引脚的作用是实现这一点。

    对于 PH 引脚、这需要对降压转换器有基本的了解。 请阅读本文档、进一步了解开关节点(PH)的作用以及如何向负载提供电流。 www.ti.com/.../slva057.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Manishankar、

    感谢您的回复。

    我随函附上了我的设计、请您查看并提供宝贵的反馈。

    系统负载需要1.5A 至2A 的电流,电池需要在4小时内完全充电,电池容量为10Ah,最大充电电压和电流为8.4V (最大值)和 5A (最大值)。

    输入适配器电源为9V DC。

    **基本上,当我在 webench 中搜索此部件时,我找不到它。您能不能建议为什么?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    这是我们较旧的器件之一、不支持 WEBENCH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    有关电路(原理图)的任何问题?

    请建议。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

     您需要确保输出电容足够高、使 LC 输出滤波器的谐振频率介于12kHz 至17kHz 之间。  

     对于3A - 4A 充电电流、建议输入电容为10uF - 20uF。 最好将用户指南中的原理图用作最佳值的参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bqstroller-calculation-tools_5F00_V1.5.xlsHi、

    我 使用了 TI 共享的 Excel 表格"bqstroller 计算 tools_V1.5"。

    我使用的相同值是该计算器建议的值。

    我还附上了 Excel 工作表供您参考

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我可以在新设计中使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

      是的、如果您的输出电容为20uF、您就可以了。 我无法清楚地看到这些值、但看起来您遵循了 EVM 原理图、看起来不错。