请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3825A 主题中讨论的其他器件:LM5045、 UCC28950
您好!
我使用 UC3825DW IC 在350kHz 时生成 PWM,用于谐振全桥逆变器。 它在17伏交流电下工作。 RC = 1.39千欧且 CT = 1.22nF。 该 IC 会变得非常热。 导致频率延迟为362kHz-365kHz、并在5到10分钟的工作周期内降至352kHz。 由于输入直流电压变化导致整体单元工作时间减少、因此这种频率变化成为一个问题。
如何降低该容差。 我无法控制逆变器的增益。我已附上我的 IC 电路图供您参考。