This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:IC UC3825的加热

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680599/uc3825a-heating-of-the-ic-uc3825

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件:LM5045UCC28950

您好!

  我使用 UC3825DW IC 在350kHz 时生成 PWM,用于谐振全桥逆变器。 它在17伏交流电下工作。 RC = 1.39千欧且 CT = 1.22nF。 该 IC 会变得非常热。 导致频率延迟为362kHz-365kHz、并在5到10分钟的工作周期内降至352kHz。 由于输入直流电压变化导致整体单元工作时间减少、因此这种频率变化成为一个问题。 如何降低该容差。 我无法控制逆变器的增益。我已附上我的 IC 电路图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Skanda Rama、
    很抱歉耽误您的回答。
    以下是需要查看的几个项目:
    (1) 17V 是该 IC 的 UVLO 的最大值
    您应该研究从更高的电压启动 IC、然后将 VCC 降低至12V 左右、以实现正常运行
    (2)使用栅极驱动器 IC 连接全桥

    振荡器在整个温度范围内的额定频率范围为6%。
    您得到的是3.5%、这是合理的。
    您将获得更稳定的频率、即您可以控制器件的温度

    因此、您可以研究上面的项目1和2、散热 IC 或使用相移谐振控制器、例如 LM5045或 UCC28950。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      我使用 SG3626和栅极驱动器变压器来驱动 MOSFET。 请建议任何其他解决方案。

    此致、

    Skanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我使用 SG3626和栅极驱动器变压器来驱动 MOSFET。 请推荐其他解决方案、另外我将电源电压从17伏更改为12伏。
    从 IC 到 IC 的温升是否存在变化?

    此致、

    Skanda