This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:NC 引脚

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670911/tps7b67-q1-nc-pins

器件型号:TPS7B67-Q1

大家好、

对于 TPS7B6701、是否可以将 NC 引脚连接到 GND? 这样做的原因是为了方便 PCB 布局。

非常感谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    评估板不会将其连接到 GND。 因此、它不会这样做。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    NC 引脚未在内部连接。 因此、您可以将这些引脚连接到 GND 以增加 GND 平面并为 LDO 提供更好的散热。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢你的帮助。
    BR、
    Ross