This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KCS:CSD19535加热问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431, CSD19535KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681198/csd19535kcs-csd19535-heating-problem

器件型号:CSD19535KCS
主题中讨论的其他器件:CSD19535TL431TLV431

尊敬的所有人

我将设计恒流电路。

请检查电路并告知我

条件  

   -。  输入电压:直流60V

   -。 ID = 250~300mA

2. 问题

 1) CSD19535 FET 加热(25℃时约为80~90℃μ V)

     -。 您是否可以改进方法(包括散热器)?

     -。   您是否可以推荐使用电压基准(TL431或 TLV431)?

   2) 2) 如果 TL431输出电压更高、则 CSD19535加热温度。  更低

      -。 例如、TL 431 Vref 电压会增加。

谢谢、BR

PJe2e.ti.com/.../constant_5F00_current_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在研究这个问题。 为了确保我们完全理解、如果 Id=250mA、则 MOSFET 两端的电压为60-0.25*(33/2)=55.875V。 因此,稳态功率损耗为55.875*0.25=14W (大约)。 从图 10 (CSD19535KCS 的数据表)、很明显、器件仍处于安全工作区域内、因此峰值温度低于150°C。  

    如果主要目标是降低 MOSFET 的工作温度、则可以采用以下几种方法:

    1) 1)降低输入电压  

    2) 2)使用具有气流的散热器

    3) 3)如果可能、请使用另一个串联电阻器对电压进行进一步分压、以便在 MOSFET 上产生较低的电压

    我希望这能为解决方案提供一些启示。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Ankan de