Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431, CSD19535KCS
主题中讨论的其他器件:CSD19535、 TL431、 TLV431、
尊敬的所有人
我将设计恒流电路。
请检查电路并告知我
条件
-。 输入电压:直流60V
-。 ID = 250~300mA
2. 问题
1) CSD19535 FET 加热(25℃时约为80~90℃μ V)
-。 您是否可以改进方法(包括散热器)?
-。 您是否可以推荐使用电压基准(TL431或 TLV431)?
2) 2) 如果 TL431输出电压更高、则 CSD19535加热温度。 更低
-。 例如、TL 431 Vref 电压会增加。
谢谢、BR