请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 您好!
此电路有以下问题(请参阅附件)。
电流负载为1A 时、输出电压降低550mV (-3%为18V)。
我对此没有任何解释!
所有组件都是根据 TPS54360_CAL_TOOL 计算的、在 PCB 布局中、我也遵循了手册中的规范。
我出了什么问题?
此致
Wolfgang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Wolfgang、
我认为您遇到的问题可能与布局有关(假设您使用了所有正确的组件值)。
在查看您的布局后、我的评论如下:
要获得最佳结果、请参阅数据表中的器件布局屏幕截图。 我建议尽可能复制此布局。
e2e.ti.com/.../TPS54360-layout.docx
但愿这对您有所帮助。
此致
Brani