This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:输出电压随电流负载降低

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681255/tps54360-output-voltage-decreases-with-a-current-load

器件型号:TPS54360

您好!

此电路有以下问题(请参阅附件)。
电流负载为1A 时、输出电压降低550mV (-3%为18V)。
我对此没有任何解释!
所有组件都是根据 TPS54360_CAL_TOOL 计算的、在 PCB 布局中、我也遵循了手册中的规范。
我出了什么问题?

此致
Wolfgang

e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_2D00_18V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、

    我认为您遇到的问题可能与布局有关(假设您使用了所有正确的组件值)。

    在查看您的布局后、我的评论如下:

    1. 您的输入电容器与器件非常远。 C15放置得太远。 我建议将100nF 旁路电容器直接放置在引脚2和接地之间。 在降压转换器中、当运行和输入电容器放置非常重要时、器件将经历显著的不连续电流。
    2. R11/R12分压器并不重要、与输入电容器相比、可将其放置得更远
    3. 建议添加与 C11并联的小型陶瓷电容器、并将其直接放置在 L2旁边
    4. R14/R15距离器件较远。  这些电阻器可以移至更靠近 IC 的位置(靠近 C13)。 长迹线更容易受到噪声拾取的影响。
    5. 添加更多接地过孔应该有助于提高整体性能

    要获得最佳结果、请参阅数据表中的器件布局屏幕截图。 我建议尽可能复制此布局。

    e2e.ti.com/.../TPS54360-layout.docx

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、

    非常感谢您的快速且称职的回答。

    我将根据您的建议更改我的布局。

    我认为具有单独接地层的4层 PCB 也会有所帮助。

    此致

    Wolfgang

    P.S. 然后、我将通知您结果。