This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:TLE4275-Q1作为负载

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE4275-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677551/tle4275-q1-tle4275-q1-as-load

器件型号:TLE4275-Q1

VCC=5V 电池=0V

我们在 F/W 下使用了 TLE4275-Q1作为负载 我们发现 VCC (来自 USB) 不稳定,因此出现故障。 您能否帮助检查 导致问题的原因、泄漏电流或容性负载等

PS:我们替换 Infineon‘t 4275 和 O 4275不能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    您所附的原理图不可读。 请重新发送吗?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    为了更好地帮助您解决不稳定问题、我需要包括输入电压、输出电压和负载电流在内的示波器屏幕截图。 尤其是显示不稳定性特征的范围热。

    您发布的原理图是像素化的、我无法读取原理图中使用的电容器的值。 如果可能、您是否还会包括电路板的布局? 您可以在窗口中使用称为"切断工具"的工具直接从您的计算机中截取屏幕截图、而不是使用电话来拍摄电路图片、这将帮助我们更好地了解您的原理图。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:
        当由于 VIN 而导致的功率/功率下降为开路时、TLE4275无需工作。 这样 TLE4275就像负载一样工作、并且输出连接到5V 形式的 JTAG。TLE4275的总输出电容大约为150uF。

        在同一应用中、使用竞争对手器件时、低 F/W 是可以的、但 TI'TLE4275无法正常工作。 您能否帮助解释 TLE4275和  Infineon‘t 4275 和 Infino 4275之间的区别

        PS:  在‘TI 的 TLE4275时、故障可能会成功。 但 它不稳定性、需要更长的计时器才能进行降压

    非常感谢

       

     

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason,

       我的问题如下所示,请给我们一个机会

    SCH 如下所示

    2、描述

    A、TLE4275’VIN=0

    B、VCC5C=5V(来自 JTAG)

    C、TLE427'5 SET 用于在向下计数时复位 MCU

      测试完成后,当使用 JTAG 关闭 F/W 时,5 TLE427'Set 为低电平,我们发现 MCU 无法复位,并且 F/W 故障。 但:将 Infineon TLE4275G 替换为 P2P,TLE4275G 的 RQ (REST)很高,F/W 会降低成功。 在同一设计中,TI TLE4275的复位部分为高电平,部分为低电平,这是很奇怪的。 您是否能帮助检查原因是什么并为问题提供一些建议

    PS:您能否向我分享您的邮件以实现更有效的沟通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    由于此问题将通过私人消息进行讨论、我将关闭此帖子。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于有类似问题的其他人、建议的解决方案如下:

    当5V 用于 MCU 固件上传时、在 TLE4275-Q1的 Vout 引脚添加的5V 电压将在 Vin 悬空时为其输入节点充电至大约1.5V。 在 Vin=1.5V 时、逻辑电路尚未完全通电。 这就是导致复位引脚未定义的原因。 为了解决此问题、有两种可能的解决方案:

    如果可以调节 MCU 固件下载电压、则增大施加在 Vout 上的电压会将 Vin 引脚充电至更高的电压。 希望陈说过、在输出电压为12V 的情况下、这个问题已经消失了。
    如果允许、可以在现有电路中添加一个二极管、该电路将在 Vout 引脚上以5V 电压导通。 一旦二极管导通、Vin 将被充电至 Vout 电压减去二极管压降。 根据所选的二极管、Vin 电压可能约为4.3–4.7V。这也有助于完全通电内部逻辑电路、从而在固件上传期间将 RESET 引脚置为高电平。

    此致、
    Jason Song