This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:延迟直至 SS 电压开始上升

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721527/tps40210-delay-until-the-rise-of-ss-voltage-starts

器件型号:TPS40210

你(们)好  

我的客户有疑问。

客户已在 SS 终端安装0.1uF。
从 EN 引脚设置为低电平的那段时间开始、直到 SS 引脚上的电压开始上升、已经发生了大约10ms 的延迟。
(即使 CSS = 0.01uF、也会发生10ms 的延迟时间。)
这10ms 的延迟时间是多少?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    请注意、启用 TPS40210时、器件必须从完全关断状态切换到开关状态。 首先必须要做的是、BP 稳压器必须为连接到该引脚的电容器充电。 这将导致延迟时间。

    还请发布原理图和波形以帮助进一步调试。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢你的答复。

    关于电路图、我将与客户核实是否可以发送。

    4.7uF 安装在 BP 端子上。

    μF 它大于1 μ s 的建议值、因此延迟时间可能会很长。

    我 μF、如果延迟时间为1 μ s、那么延迟时间将会缩短、但最大延迟时间会是多少?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishi、

    启动时间的要求是什么?

    当您有原理图时、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    客户希望在 EN = ON 后的150ms 内提高输出电压。
    至于当前的 TSS、数据表的计算公式和检查结果是不同的。我也想就这一点提出建议。

    由于我想发送电路图、您能告诉我电子邮件地址吗?

    注意事项
    T Kishi