Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 大家好、
是否可以将 TPS55165-Q1用于以下应用?
----------------------------
-输入电压:2~36V
-输出电压:5.6V
输出电流:0.3A
----------------------------
我无法 使用 WEBENCH 创建设计、因此我想问一下、以防万一。
此致、
雅丽塔/日本地区