请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53667 你(们)好
有关压降的一个问题。 当使用具有30A 电流的53667 EVM (引脚搭接配置模式)时、我可以看到 APP 100mV 压降、因此我转到数据表、发现转换模式 设置为1001、这意味着零负载线。 但是、在使用零负载线时、RISUM 也应设置为0欧姆、其中 EVM 板中的 Risum 会混淆 为2.55KOhm、从而导致压降。 因此、这是否意味着 RISUM 的硬件设置具有比操作模式设置更高的优先级? 谢谢您的参与。
此致、
吴文豪