This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:ISUM (压降)功能

Guru**** 2494815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719426/tps53667-isum-droop-function

器件型号:TPS53667

你(们)好

有关压降的一个问题。 当使用具有30A 电流的53667 EVM (引脚搭接配置模式)时、我可以看到 APP 100mV 压降、因此我转到数据表、发现转换模式 设置为1001、这意味着零负载线。 但是、在使用零负载线时、RISUM 也应设置为0欧姆、其中 EVM 板中的 Risum 会混淆 为2.55KOhm、从而导致压降。 因此、这是否意味着 RISUM 的硬件设置具有比操作模式设置更高的优先级? 谢谢您的参与。

此致、
吴文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、

    在将 SKIP#-NVM 引脚设置为 NVM 模式而不是引脚捆绑的情况下启动时、您是否仍然看到负载线? 在引脚搭接时、器件应默认使用等于 ISUM 电阻器设置的值的负载线。 设置 NVM 将转到寄存器的默认无负载线配置。

    在任一种情况下运行部件后、您都应该能够通过写入压降寄存器(MFR_08、数据表的第83页)来禁用负载线。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 最后、我没有使用正确的方法来测试电压、从而导致错误值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    实际上、即使在引脚搭接模式下也没有负载线。 我将线路到负载线路上的压降错误。 我测试了两种模式都不会最初设置负载线。

    此致、
    文豪