Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、我正在尝试将此电量监测计集成到我们的产品中、并且在写入数据闪存区域时遇到问题。 我能够读取值、它们符合预期、但写入无效。 例如、对于寄存器0x4600 (FET 选项)、我执行以下操作来读取:
[开始条件][I2C 写入][0x3E、0x00、0x46][I2C 读取][0x20]
默认值为0x20。 然后我尝试写入值:
[开始条件][I2C 写入][0x3E、0x00、0x46、0x00]
但是、当我再次读回该值时、我仍然读出0x20。 我缺少什么吗? 是否需要启用某个功能才能允许我写入?