This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:数据闪存访问问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721723/bq28z610-data-flash-access-issues

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我正在尝试将此电量监测计集成到我们的产品中、并且在写入数据闪存区域时遇到问题。 我能够读取值、它们符合预期、但写入无效。 例如、对于寄存器0x4600 (FET 选项)、我执行以下操作来读取:

[开始条件][I2C 写入][0x3E、0x00、0x46][I2C 读取][0x20]

默认值为0x20。 然后我尝试写入值:

[开始条件][I2C 写入][0x3E、0x00、0x46、0x00]

但是、当我再次读回该值时、我仍然读出0x20。 我缺少什么吗? 是否需要启用某个功能才能允许我写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要编写校验和。 如果没有该写入、则不会提交。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我这是在哪里描述的? 我正在阅读第12.2.45节、没有看到提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在尝试在参考手册中找到描述此过程的位置、但我无法找到。 我看到的是密封和非密封模式以及转换过程中涉及的各种按键。 我需要更多详细信息、了解为何未设置数据、以及需要执行哪些操作才能将数据写入数据闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    很抱歉、该器件不适合像这样运行。 这里的标准过程是使用 bqstudio 来更改 df、这将在更改 df 参数时写入校验和。 对于大规模生产、此类修改后的 srec 将刷写到其他测量仪表上。

    编写 df 的程序不是公开的。 我建议您使用 bqstudio 来获取对 df 的写入。