This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:CS 引脚操作

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680247/tps23753a-cs-pin-operation

器件型号:TPS23753A

大家好

如果我们问 TPS23753A、您会介意吗?
e2e.ti.com/.../20180413_5F00_TPS23753A.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    消隐以栅极打开时发生的前沿电流尖峰为基准。 当电流的下降沿时、不会出现消隐。 因此、该过程应为1、3、然后是4。 (非#2)。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin San

    非常感谢 您的回复!

    以防万一、我们希望确认。

    CS 感应后、哪个 FET 栅极关断的时间是多少?
    ->您提到“消隐是指栅极打开时出现的前沿电流尖峰。 当电流的下降沿时、不会出现消隐。 因此、该过程应为1、3、然后是4。 (不是#2)。"
    结论是 、在保持超过 VCS 阈 值和25ns~60ns 的情况下、FET 栅极是否会关断?  

    超过 VCS 阈值的流动电流(0.50V~0.60V)
    消隐时间的进度(41ns~63ns@RBUNK=49.9k Ω)
    3.关闭延迟(25ns~60ns)
    4. FET 栅极停止。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    当 VCS 达到其阈值时、它将为25-60ns、然后 FET 将关断。 不应添加消隐时间延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darwin San

    好的、感谢您的帮助!