请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 大家好
如果我们问 TPS23753A、您会介意吗?
e2e.ti.com/.../20180413_5F00_TPS23753A.pdf
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 TPS23753A、您会介意吗?
e2e.ti.com/.../20180413_5F00_TPS23753A.pdf
此致、
大田松本
Darwin San
非常感谢 您的回复!
以防万一、我们希望确认。
CS 感应后、哪个 FET 栅极关断的时间是多少?
->您提到“消隐是指栅极打开时出现的前沿电流尖峰。 当电流的下降沿时、不会出现消隐。 因此、该过程应为1、3、然后是4。 (不是#2)。"
结论是 、在保持超过 VCS 阈 值和25ns~60ns 的情况下、FET 栅极是否会关断?
超过 VCS 阈值的流动电流(0.50V~0.60V)
消隐时间的进度(41ns~63ns@RBUNK=49.9k Ω)
3.关闭延迟(25ns~60ns)
4. FET 栅极停止。
此致、
大田松本