请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 主题中讨论的其他器件: 、TPS61193-Q1
大家好
TPS61194的电路有两个问题:
当 LED_BL 未与 任何 LED 连接时、LED_BL 的电压 从27.6V 变为13V、但 EVM 的电路为30V。 为什么?
当 LED_BL 与 LED 连接时、OUT1/2/3为80mA、 但 TPS61194的 SW 引脚波形 异常、如图所示。不是连续波?