This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194#39电路中有两个问题。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194-Q1, TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679630/tps61194-there-are-two-problems-in-tps61194-s-circuit

器件型号:TPS61194
主题中讨论的其他器件: 、TPS61193-Q1

大家好

     TPS61194的电路有两个问题:

     当 LED_BL 未与 任何 LED 连接时、LED_BL 的电压 从27.6V 变为13V、但 EVM 的电路为30V。 为什么?

     当 LED_BL 与 LED 连接时、OUT1/2/3为80mA、 但 TPS61194的 SW 引脚波形   异常、如图所示。不是连续波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于您的问题:

    1、当所有 LED 均开路时、升压转换器斜升至由 FB 电阻分压器确定的最大输出电平。 一旦达到最大输出电压、由于所有 LED 通道均为开路、器件将禁用所有灌电流输出(LED 0-3)、升压将完全停止开关。 因此、您应该希望 Vboost 能够放电至 Vin 电平。

    由于相对轻负载和低转换比条件、升压模式似乎进入 DCM 模式、这是预期行为、不应成为问题。 但是、如果您希望避免在 DCM 模式下运行、您可以这样做
    通过设置更高的 LED 电流或更高的 Vboost 电平(添加串联 LED)或降低输入电压来增加负载。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    但 EVM 始终可以保持30V 电压,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salome

          抱歉、由于我的操作错误、当没有 LED 时、EVM 输出也是13V。

          但 第二个问题是、负载变化时、是否有任何有关该 SW 波形的测试数据?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有按负载列出的软件数据摘要、因为有许多参数会影响这一点、例如开关频率、负载、输入/输出电压。

    我意识到您提到了80mA/串。 从原理图中可以看出、RISET 似乎为~39k、这会将 ILED 电流设置为~60mA 而不是80mA。 请确保目标80mA 电流使用~30kOhm。 这将增加负载、并有助于防止器件进入 DCM 模式。 请告诉我这是否修复了开关行为。

    此外、我想指出的是、更适合您应用的其他器件是 TPS61193-Q1、它与 TPS61194-Q1具有相同的功能、但是一款3通道器件。