主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
我正在使用 BQ40Z50EVM-561 评估 LiPFO (2S2P)电池配置、 计划在应用中使用 bq40ia z50-R1电量监测计。
使用 ev2400 通过 USB 电缆和 SMB 与 EVM560通信。
EV2400上的三个 LED (USB、COMM、VOLTEN)亮起。
2S2P 连接到电池1和电池2、电池3和4将按照建议短接至电池2+。
按下 S1 (唤醒)并测量1N 和 PACK+寄存器6.66 VDC (2节电池)之间的电压
此 bq40z50EVM-560是否有故障排除指南? 或者有人建议通过此初始步骤快速开始?
激活电池管理软件、 选择 Guage、然后选择器件"bq40z50r1"、以下内容将返回
从 TI 网站下载 EV2400的最新驱动程序和支持组件。
错误: 器件未确认(未看到 EV2400通信)