This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680557/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我正在使用 BQ40Z50EVM-561 评估 LiPFO (2S2P)电池配置、 计划在应用中使用 bq40ia z50-R1电量监测计。

使用 ev2400 通过 USB 电缆和 SMB 与 EVM560通信。

EV2400上的三个 LED (USB、COMM、VOLTEN)亮起

2S2P 连接到电池1和电池2、电池3和4将按照建议短接至电池2+。

按下 S1 (唤醒)并测量1N 和 PACK+寄存器6.66 VDC (2节电池)之间的电压

此 bq40z50EVM-560是否有故障排除指南? 或者有人建议通过此初始步骤快速开始?

激活电池管理软件、  选择 Guage、然后选择器件"bq40z50r1"、以下内容将返回

从 TI 网站下载 EV2400的最新驱动程序和支持组件。

错误:  器件未确认(未看到 EV2400通信)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newpath、您好!

    这是重复请求吗? 我们正在查看您提交的其他请求。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

     我通过了初始设置、在启动 bqStudio 软件的同时按住 WAKE 按钮、并能够将数据 配置中的电池配置(21P)设置为"0002"。  

    现在我处于校准状态、目前为止无法通过电流校准、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../From-New-Path.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NewPath、您好!

    您是否正在测量施加在感应电阻器上的电流、它是-2000mA?

    应用电流的最简单方法是使用源表跨电池1和电池组应用电流、以便准确测量所应用的电流。

    如果该值不接近您在校准屏幕中输入的值、则仪表将无法校准。

    监测计只能在~Ω+-100mA 的窄范围内校准、不能超过此范围。

    此致、

    Swami