This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择具有2.5V 固定输出的低压降稳压器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS732, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722087/selecting-low-dropout-voltage-regulator-with-fixed-output-of-2-5-v

主题中讨论的其他器件:TPS7A05TPS732TLV733P

您好!

我计划使用易于焊接(例如:SOT-23)的低压降 LDO 封装。  

输入电压:3V

输出稳压电压:2.5V (  1%精度)

电流:高达200mA

压降:不超过300mV (输入为3V、输出为2.5V)

我已订购 TPS73225DBVT、TPS7A0525PDBVR。 是否有更好的选择可用。 请帮助为上述规格选择合适的 IC。

此致、

餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    感谢您通过 E2E 发送此请求。

    我对您的申请有几个问题。 您是否需要1%的线路/负载/温度精度? 我提到这一点是因为 TPS7A05在25°C 时的标称精度为1%、但在-40°C 至85°C 的温度范围内、标称精度会增加到2%。

    如果您需要超过1%的温度、那么 TPS732是您的最佳选择。 如果您有一些摆动空间、则还有一些其他器件、例如 TLV733P、其标称精度为1%、最大精度为1.4%。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的回答。 我需要在宽温度范围内具有1%的精度、因此 TPS732似乎是正确的选择。

    您还能在 TPS732的数据表中指出一下、我可以在其中获取与电流相关的压降信息。

    此外、当我转至任何 LDO (例如 TPS732)的订购页面时、我会不知所措、因为有太多信息涉及要相对于固定输出电压选择哪个 LDO。  

    例如、我正在粘贴订单页面的屏幕截图、并希望选择2.5V 固定电压的 LDO。 我应该如何选择它。 有任何逻辑或某种技术。 我应该如何 解密器件型号。

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    我可以解释我们器件的命名规则。 TPS732xx yyy z

    TPS732是通用器件型号(GPN)

    XX 是输出电压选项(2.5V 为25)

    yyy 是封装符号(对于 SOT-23为 DBV)

    Z 为卷带数量(R = 3000、T = 250)。

    在订购方面、我建议少量使用 TPS73225DBVT。

    有关压降与输出电流间的关系、请查看数据表中的图3。 我还附上了以下文件。

    此致、

    Wilson