Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS732, TLV733P
您好!
我计划使用易于焊接(例如:SOT-23)的低压降 LDO 封装。
输入电压:3V
输出稳压电压:2.5V ( 1%精度)
电流:高达200mA
压降:不超过300mV (输入为3V、输出为2.5V)
我已订购 TPS73225DBVT、TPS7A0525PDBVR。 是否有更好的选择可用。 请帮助为上述规格选择合适的 IC。
此致、
餐前小吃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS732, TLV733P
您好!
我计划使用易于焊接(例如:SOT-23)的低压降 LDO 封装。
输入电压:3V
输出稳压电压:2.5V ( 1%精度)
电流:高达200mA
压降:不超过300mV (输入为3V、输出为2.5V)
我已订购 TPS73225DBVT、TPS7A0525PDBVR。 是否有更好的选择可用。 请帮助为上述规格选择合适的 IC。
此致、
餐前小吃
你好,Tapas
感谢您通过 E2E 发送此请求。
我对您的申请有几个问题。 您是否需要1%的线路/负载/温度精度? 我提到这一点是因为 TPS7A05在25°C 时的标称精度为1%、但在-40°C 至85°C 的温度范围内、标称精度会增加到2%。
如果您需要超过1%的温度、那么 TPS732是您的最佳选择。 如果您有一些摆动空间、则还有一些其他器件、例如 TLV733P、其标称精度为1%、最大精度为1.4%。
此致、
Wilson
您好、Wilson、
感谢您的回答。 我需要在宽温度范围内具有1%的精度、因此 TPS732似乎是正确的选择。
您还能在 TPS732的数据表中指出一下、我可以在其中获取与电流相关的压降信息。
此外、当我转至任何 LDO (例如 TPS732)的订购页面时、我会不知所措、因为有太多信息涉及要相对于固定输出电压选择哪个 LDO。
例如、我正在粘贴订单页面的屏幕截图、并希望选择2.5V 固定电压的 LDO。 我应该如何选择它。 有任何逻辑或某种技术。 我应该如何 解密器件型号。
此致、
餐前小吃