This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:用作反相电源?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722337/lm53602-q1-use-as-an-inverting-power-supply

器件型号:LM53602-Q1

所有-

根据此白皮书第2页、是否有理由不将 LM53602-Q1用作反相电源:

白皮书提到这样的设计可能不稳定、因此我想在此询问专家、我是否应该有任何疑虑。  我需要840mA 的峰值电流消耗、因此电荷泵解决方案无法满足我的需求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    白皮书指出、在 CCM 下的设计稳定可能会在 DCM 下变得不稳定。 这不是因为 IC、而是因为拓扑(反相降压/升压)。 此部件应该正常。

    Sam