请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53602-Q1 所有-
根据此白皮书第2页、是否有理由不将 LM53602-Q1用作反相电源: 
白皮书提到这样的设计可能不稳定、因此我想在此询问专家、我是否应该有任何疑虑。 我需要840mA 的峰值电流消耗、因此电荷泵解决方案无法满足我的需求。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所有-
根据此白皮书第2页、是否有理由不将 LM53602-Q1用作反相电源: 
白皮书提到这样的设计可能不稳定、因此我想在此询问专家、我是否应该有任何疑虑。 我需要840mA 的峰值电流消耗、因此电荷泵解决方案无法满足我的需求。
谢谢!