This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722163/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

您好:


另一个 UCD3138问题:我需要通过28V 输入实现非常紧凑的超高效率230W 和460W、以获得28V 输出、隔离式。 您是否有能够并联的低电压 LLC 拓扑的 UCD3138评估套件/支持文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有这种低电压 LLC EVM。