请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82084 我们需要降低 TPS82084上 Vin 引脚的开关噪声、因为它会干扰我们其中一个设计上的敏感模拟组件。
这适用于现有的一批构建板、我们希望继续使用这些板进行返工。 遗憾的是、噪声会通过接地平面传导至敏感元件、因此 Vin 引脚上的高频去耦越好、系统噪声就越差。 我们的最佳结果是 使用铁氧体隔离输入电压迹线、并在82084处的输入电容器中添加一个串联电阻器以减缓开关瞬态。 这可以将高频噪声保持在 Vin 引脚上的一小部分铜上。 它工作正常、但在输入电压下留下10ns 8V 尖峰、超过器件绝对最大额定值7V。
电源-->[大去耦合器接地]-->[低 Z 铁氧体磁珠]-->[中尺寸去耦合器,电容和接地之间串联电阻]--> TPS82084
问题:
我们可以随时将尖峰留在此处、并期望 TPS82084 在合理(或至少缩短但可预测)的寿命内正常工作。
2.我是否可以在封装顶部外露电感器的一侧安装缓冲电路、以尝试降低或改变噪声频率。
3.任何其他想法。 最终会进行重新布局、但我们可能会选择另一个降压转换器、除非我可以证明该转换器本身的行为。