This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:输入开关噪声控制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680715/tps82084-input-switching-noise-control

器件型号:TPS82084

我们需要降低 TPS82084上 Vin 引脚的开关噪声、因为它会干扰我们其中一个设计上的敏感模拟组件。  

这适用于现有的一批构建板、我们希望继续使用这些板进行返工。   遗憾的是、噪声会通过接地平面传导至敏感元件、因此 Vin 引脚上的高频去耦越好、系统噪声就越差。   我们的最佳结果是 使用铁氧体隔离输入电压迹线、并在82084处的输入电容器中添加一个串联电阻器以减缓开关瞬态。 这可以将高频噪声保持在 Vin 引脚上的一小部分铜上。   它工作正常、但在输入电压下留下10ns 8V 尖峰、超过器件绝对最大额定值7V。

电源-->[大去耦合器接地]-->[低 Z 铁氧体磁珠]-->[中尺寸去耦合器,电容和接地之间串联电阻]--> TPS82084

问题:

我们可以随时将尖峰留在此处、并期望 TPS82084 在合理(或至少缩短但可预测)的寿命内正常工作。

2.我是否可以在封装顶部外露电感器的一侧安装缓冲电路、以尝试降低或改变噪声频率。

3.任何其他想法。  最终会进行重新布局、但我们可能会选择另一个降压转换器、除非我可以证明该转换器本身的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heather、

    当然、为了快速检查以使整个系统以更低的噪声运行、您可以尝试使用输入电阻器或在(内部) SW 节点上手动添加缓冲器。 但我们不能将其中任何一个作为长期解决方案。

    我很高兴查看您的布局和测试结果、以了解我们是否可以了解如何解决布局中的这种噪声。 大多数噪声都是通过 PCB 布局解决的。

    铁氧体磁珠是阻止输入总线开关噪声的好方法。

    您是否还知道导致问题的是输入纹波的频率或幅度? 如果铁氧体磁珠起作用、则表明主要问题可能是传导噪声而不是辐射噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heather、

    在查看布局之后、需要进行明显的改进。 输入电容器和输出电容器都应直接路由回 IC、而无需使用通向 GND 平面的过孔。 如您所示、这会将所有开关电流置于 GND 平面中、而不是将它们导向其返回源。 通过将电容器放置在更靠近器件的位置并使用直接布线、开关电流保持在顶层铜层上。

    我们仍需要在器件下方使用 GND 过孔来进行散热。 开关电流不应流经这些电流、因为它们不是返回源的最低阻抗路径。

    根据您现有的布局、IC 的 GND 引脚似乎有一个 GND 过孔和迹线、您可以将其焊接到该 GND 引脚上。 您可以尝试在此处同时添加输入和输出电容器、然后再返回到合适的 IC 引脚、然后切断通过 IC 外部连接到 GND 的走线。 然后、从电路板上的正常位置移除输入和输出电容器。 查看噪声是否得到改善。

    您还可以尝试在 EVM 中使用良好的布局布线。