Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LMR33620, LMR33630, LMR36006, LMR36015, TPS62130A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM46002、 LMR33620、 LMR33630、 LMR36006、 LMR36015、 TPS62130A-Q1您好、先生、
客户在其他项目中使用了 LM46002、但现在他们希望寻找类似的解决方案、但需要满足 Cispr25要求、您能提供建议吗? ?任何汽车 IC 都能满足 CISPR25标准
以下是其状况:
输入电压:9~16V
输出电压:4~6V
输出电流:1.5~2A @5V
符合 CISPR25标准
谢谢。
此致、
Jenny