This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cispr25相关

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LMR33620, LMR33630, LMR36006, LMR36015, TPS62130A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722390/cispr25-related

主题中讨论的其他器件:LM46002LMR33620LMR33630LMR36006LMR36015TPS62130A-Q1

您好、先生、

客户在其他项目中使用了 LM46002、但现在他们希望寻找类似的解决方案、但需要满足 Cispr25要求、您能提供建议吗? ?任何汽车 IC 都能满足 CISPR25标准

以下是其状况:
输入电压:9~16V
输出电压:4~6V
输出电流:1.5~2A @5V
符合 CISPR25标准

谢谢。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    我们具有类似规格的一流 EMI 转换器包括:
    LMR33620/LMR33630 -高达36VIN、2/3AOUT
    LMR36006/LMR36015 -高达60VIN、0.6/1.5AOUT

    您还可以查看 TPS62130A-Q1、该器件的输入电压高达17V、输出电流为3AOUT。

    Sam