请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生
我在 WEBENCH 中进行了设计- 这个项目完全适合我-我不想更改 L1和 C OUT。 请参阅附件
请阐明 PSB:
1) 1) WEBENCH 建议在 PSB 底部找到电容 COUT、Rfb2、D1? 我一直认为,最好把所有内容都放在顶端。
2) 2)如果我的设计正确、我可以在此 应用中使用不带散热器的 LM2596? 显然、我需要在 PSB 上制作一个多边形来冷却 LM2596?
3) 3)我真的无法考虑此图纸上的布线-如何才能更好地看到它们?
4) 4) WEBENCH 建议将 C IN 电容器设置为4、7微 F、3个电容器-这真的很有意义吗? 为什么它们位于距离 LM2596如此远的电路板上?
5) 5) 我尝试查看3D 模型、但它都是黑色的、在那里看不到任何东西。
TIA
此致
Vladimir Naumenkov
www.agat.by