This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2596:用于 LM2596的 PSB

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680700/webench-tools-lm2596-psb-for-lm2596

器件型号:LM2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生

我在 WEBENCH 中进行了设计- 这个项目完全适合我-我不想更改 L1和 C OUT。 请参阅附件

请阐明 PSB:

1) 1) WEBENCH 建议在 PSB 底部找到电容 COUT、Rfb2、D1?  我一直认为,最好把所有内容都放在顶端。

2) 2)如果我的设计正确、我可以在此  应用中使用不带散热器的 LM2596?  显然、我需要在 PSB 上制作一个多边形来冷却 LM2596?

3) 3)我真的无法考虑此图纸上的布线-如何才能更好地看到它们?

4) 4)  WEBENCH 建议将 C IN 电容器设置为4、7微 F、3个电容器-这真的很有意义吗? 为什么它们位于距离 LM2596如此远的电路板上?

5) 5) 我尝试查看3D 模型、但它都是黑色的、在那里看不到任何东西。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM2596_5F00_7.3-V_5F005F00_2.5-A_5F00_-in-22_2D00_33-V-_5F005F0034044004430433043E043904_-_3A043E043D04340435043D044104300442043E044004_-.pdf

e2e.ti.com/.../PSB.docx

e2e.ti.com/.../PSB_5F00_.docx

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    1)您答对了,建议的方法是将所有组件放在同一层上。 要获得最佳布局、请检查器件 EVM 布局。 请参阅下面的链接
    www.ti.com/.../snvu536.pdf
    2)是的、采用正确的布局时、您应该能够使用不带散热器的器件
    3和4)请参阅 EVM 布局以了解详情

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani