This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:使用 LM5176进行电压调节

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680141/webench-tools-lm5176-voltage-regulation-with-lm5176

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我目前正在为一些质谱仪组件设计电压调节系统、 这些组件在10A 电流时大约需要24VDC。

我已经完成了 webench 设计(电源架构)并有几个问题。

1) 1)对于 LM5176PWPT:该稳压器是否需要外部振荡器作为直流/直流降压转换器运行。 目前、我正在尝试将36VDC 电池降压到24VDC。

2) 2)对于 webench 设计、  

3) 3)初级问题、下图中圈出的符号在我的原理图中意味着什么。

随附了我的电路板布局 zip 文件和原理图 zip 文件。

 e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Regulator_5F00_MS2.zipe2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Regulator_5F00_MS1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需知道支持该部件的工程师目前在周末。 您可能需要等到下周初才能得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    LM5175无需外部振荡器、RT 引脚接地电阻可设置开关频率。

    您提到的线路只是电源轨。 例如、VCC 引脚可能连接到其中一个、然后连接到原理图上的另一个元件。 这样可以更轻松地阅读原理图。

    请提供 PDF 格式的原理图。 当我打开布局文件时、它们是空白的。

    -Garrett