请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件:LM5175
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我目前正在为一些质谱仪组件设计电压调节系统、 这些组件在10A 电流时大约需要24VDC。
我已经完成了 webench 设计(电源架构)并有几个问题。
1) 1)对于 LM5176PWPT:该稳压器是否需要外部振荡器作为直流/直流降压转换器运行。 目前、我正在尝试将36VDC 电池降压到24VDC。
2) 2)对于 webench 设计、
3) 3)初级问题、下图中圈出的符号在我的原理图中意味着什么。
随附了我的电路板布局 zip 文件和原理图 zip 文件。
e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Regulator_5F00_MS2.zipe2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Regulator_5F00_MS1.zip