This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54229:TPS54229和 TPS563210A 在输出电压为动态电压调节时、如何计算 FB 电阻值?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54229, TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721018/tps54229-tps54229-and-tps563210a-about-calculating-fb-resistance-value-when-the-output-voltage-is-dynamic-voltage-scaling

器件型号:TPS54229
主题中讨论的其他器件: TPS563210A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54229和 TPS563210A。

我有疑问。
我附加了关于问题文件的信息。


输出电压是由 PWM 信号进行的动态电压调节。

问题。
问题1.
TPS54229、TPS563210A 是否可以采用这种方法?


问题2.
如果可能、
您能否教授计算 R4电阻值的公式?


问题3.
如果无法使用该方法、
您能教授其他方法吗?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../Question_5F00_180822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、您可以。 请您分享您的电子邮件地址吗? 我可以向您发送文档。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    非常感谢您的回复。

    我的电子邮件地址是 hideyuki_okada@marubun.co.jp


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您发送邮件。

    我已发送您的私人电子邮件添加问题。
    您可以检查问题吗?

    问题
    您能否教授计算 R4电阻值的公式?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您的回复。
    现在没有其他问题了。

    请在螺纹关闭后再打开。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。