请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54229 主题中讨论的其他器件: TPS563210A
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54229和 TPS563210A。
我有疑问。
我附加了关于问题文件的信息。
输出电压是由 PWM 信号进行的动态电压调节。
问题。
问题1.
TPS54229、TPS563210A 是否可以采用这种方法?
问题2.
如果可能、
您能否教授计算 R4电阻值的公式?
问题3.
如果无法使用该方法、
您能教授其他方法吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。