This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS561201过冲/下冲

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717457/tps561201-tps561201-over--undershoot

器件型号:TPS561201

大家好、

我在新设计中使用 TPS561201、但遗憾的是、我有一个无法自己解决的问题。
我需要转换器在5V 时带来500mA 的电流。 大多数时候、它将处于轻负载状态、仅为我的 MCU 供电。

测试电路后、我发现 TPS 过冲和下冲。 它还会影响12V 电源。

这是我在 Recom RAC 交流/直流模块后面使用的原理图:

布局如下所示:

这是在12V 电源上测量的峰值、其频率会发生变化:

这是我在5V 直流/直流输出上测量的结果:

在5V 输出下添加100µF Ω Elko 可在测试提供时减少纹波:

这些测量都是在几乎没有负载的情况下完成的。 将5V 输出重新存储会导致峰值的频率更高。

作为电感器、使用了 VLS6045EX-4R7M。

此问题可在具有相同布局但没有任何其他器件的其他电路板上重现。

我只是不明白峰值来自什么、因此确实需要一个解决方案。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我现在看到的、媒体文件未附加。 那么、在这里再试一次。

    这是我在 Recom RAC 交流/直流模块后面使用的原理图:

    布局如下所示:

    这是我在5V 直流/直流输出上测量的结果:

    在5V 输出下添加100µF Ω Elko 可在测试提供时减少纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于布局、SW 引脚的导线太薄、只有过孔、SW 为功率级、此布局不可接受。 请参阅以下 EVM 布局。
    www.ti.com/.../slvub34.pdf

    对于输出纹波、波形上的开关噪声过大、这不是实际纹波。 最好将带宽设置为20MHz 以测试纹波、并缩短探头环路。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您指出我的错误。
    我重新设计了布局、并将在测试后立即发布更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我有了新的 PCB。 我使 SW 走线更宽、过冲和下冲更好、但仍然如此。

    输入侧的峰值约为50mVpp。 当我断开我的1000µF μ F 缓冲电容器时、电压大约为100mVpp。

    此外、我测量了 SW-Trace、结果如下:

    根据 TPS561201 EVM 第7页、这似乎不正确。 输入端的寄生电感可能有问题吗?

    您可能已经注意到、我不太经验丰富、因此我需要依靠您的帮助。

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我认为该波形是合理的、我想您将探针的"耦合"设置为交流、存在5V 偏移、请将其设置为直流。 可以在 DCM 下看到该波形、振铃是由寄生电感和电容引起的。 如果增大负载电流、则不会出现振铃。

    对于输入和输出纹波、您可以共享波形吗? 我认为波形上的开关噪声与附加的波形太大。 我建议您如我提到的那样、通过差分探头或接地环路测试纹波。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我对输入和输出进行了新的测量。 由于没有差分探头、我将探头 GND 迹线尽可能短。
    这是我可以通过将 PicoScopes 分辨率从8位提高到12位来获得的最佳效果。

    这是12V 输入上的峰值、与第一个设计相比、峰值要小得多。 该波形是在电路的待机操作中测得的。 向5V 输出添加负载不会影响峰值的高度、而只会影响频率。 我想摆脱这些问题。

    在5V 输出上、我在轻负载时测量大约80mVpp 的纹波、这比我预期的要多一些。

    我一如既往地感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    从输出纹波波波波形中、它在轻负载下进行了测试、器件在 Eco-mode 下工作、纹波大于 CCM 模式、您可以在1A 负载下进行测试。

    肖恩