大家好、
我在新设计中使用 TPS561201、但遗憾的是、我有一个无法自己解决的问题。
我需要转换器在5V 时带来500mA 的电流。 大多数时候、它将处于轻负载状态、仅为我的 MCU 供电。
测试电路后、我发现 TPS 过冲和下冲。 它还会影响12V 电源。
这是我在 Recom RAC 交流/直流模块后面使用的原理图:
布局如下所示:
这是在12V 电源上测量的峰值、其频率会发生变化:
这是我在5V 直流/直流输出上测量的结果:
在5V 输出下添加100µF Ω Elko 可在测试提供时减少纹波:
这些测量都是在几乎没有负载的情况下完成的。 将5V 输出重新存储会导致峰值的频率更高。
作为电感器、使用了 VLS6045EX-4R7M。
此问题可在具有相同布局但没有任何其他器件的其他电路板上重现。
我只是不明白峰值来自什么、因此确实需要一个解决方案。
提前感谢您的帮助!