Other Parts Discussed in Thread: TPS65235
尊敬的专家:
根据所需的芯片、22KHz 的最小上升和下降时间为5us。 客户测试我们无法满足此要求的 TPS65235。
我们能否修改22KHz 信号的上升/下降时间? 如果您有任何想法、请告诉我。
芯片
TPS65235 22KHz 波形
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
我已经 在 EVM 上执行了一些测试。 上升/下降时间大约为10us。 您能否在此处发布原理图或通过电子邮件(sam.zhang@ti.com)将其发送给我? 谢谢!
请找到以下测试波形、
(VIN=12V、VLNB=13.4V、0.4A 负载、650mV 音调)
(VIN=12V、VLNB=18.2V、0.4A 负载、750mV 音调)
此致、
Sam