This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:调整22KHz 信号的上升/下降时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720182/tps65235-adjust-rise-fall-time-of-22-khz-signal

器件型号:TPS65235

尊敬的专家:

根据所需的芯片、22KHz 的最小上升和下降时间为5us。 客户测试我们无法满足此要求的 TPS65235。

我们能否修改22KHz 信号的上升/下降时间? 如果您有任何想法、请告诉我。

芯片

TPS65235 22KHz 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在测试期间、您在升压引脚上有多少输出电容? 您可以尝试增大电容、看看 您是否可以获得更长的上升和下降时间。

    数据 表第6页提供了音调上升和下降时间、如下所示:

    您还可以将数据表上的波形(图28-37)作为参考。 在升压引脚上使用22uF*2时,TR 和 TF 大约为10us。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    升压引脚上有1*22uF MLCC +1*100uF EC。 在升压时再添加一个22uF MLCC 后、我看不到任何改进。

    你有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已经 在 EVM 上执行了一些测试。 上升/下降时间大约为10us。 您能否在此处发布原理图或通过电子邮件(sam.zhang@ti.com)将其发送给我? 谢谢!

    请找到以下测试波形、

    (VIN=12V、VLNB=13.4V、0.4A 负载、650mV 音调)

    (VIN=12V、VLNB=18.2V、0.4A 负载、750mV 音调)

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持。