Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1
我们的客户遇到有关 LP8863-Q1的一个紧急问题、他们生产了20个驱动器 LED 屏幕、发现5个屏幕变暗、亮度不均匀。
LED 调光模式为 PWM、最大电流设置为102mA、PWM 占空比为85%、一个器件驱动4个 LED 通道、使2个通道空闲。 测试驱动引脚的电压时、LED0为3.64V (方波)、其他3个 LED 引脚为10V、正常升压输出为24V、因此 LED1、LED2、LED3通常不工作、然后分离负载 LED 外壳、发现仅点亮一个 LED。
2.在另一个测试设备中,该设备通过运算+晶体管来产生恒定电流源,并将 LED 系列恒定电流源放入其中,测试结果是4个 LED 通道全部亮起,但一个通道的电流缓慢上升到电流配置。
关于测试结果、我们的客户想知道每个 LED 通道中是否有特殊的保护方法、以及1个异常 LED 通道导致其他3个 LED 通道异常的原因。