This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:bq24610的电池输出电阻如何?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721912/bq24610-how-about-the-battery-output-resistance-of-the-bq24610

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI:

    我已经阅读了 slua585设计 资源,  下面有一段描述

    

        我 166.7mΩ,bq24610规范 Vrch 典型值:50mV,I 设置 Iterm=0.3A,、因此 RBAT_max=50mV/0.3A=8 Ω

        对吗?

        此致

        无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无、

    你好。

    是的、您的计算是正确的。 因此、您应该确保充电器输出和电池端子之间的电阻应低于166.7m Ω。

    否则、您将看到 BQ24610将在电池不在时充电并反复终止。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Yeh

    300mΩ 我的电池输出电阻 Ro≤300mΩ,意味着我应该将 Iterm 更改为 bq24610规范要求的 Iterm 最大值≤50mV/μ≥=0.167A,、因此在我的设计中、Iterm 应设置为范围[0.125A,,0.167A]。

    对吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    谢谢