Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ25703
您好!
我正在设计具有双 USB-C 端口的系统。 我想知道是否可以将电源适配器连接到其中一个端口进行充电、然后使用 OTG 引脚同时为第二个 USB-C 供电。
我考虑使用的充电器 IC 是 BQ25703或 BQ25713。
谢谢、
Jeff