This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:对于双 USB-C 端口系统、我能否为电池充电并使用 OTG 同时为第二个端口供电?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717133/bq25713-for-dual-usb-c-ports-system-can-i-charge-the-battery-and-use-otg-to-provide-power-for-the-second-port-at-the-same-time

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25703

您好!

我正在设计具有双 USB-C 端口的系统。 我想知道是否可以将电源适配器连接到其中一个端口进行充电、然后使用 OTG 引脚同时为第二个 USB-C 供电。

我考虑使用的充电器 IC 是 BQ25703或 BQ25713。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 OTG 输出在 VBUS 引脚上。 此外、为了启用 OTG、VBUS 需要低于 V (VBUS_UVLO)。 这基本上意味着我无法为电池充电并同时提供 OTG。


    如果是这种情况、是否有任何 TI 充电器 IC 允许我同时充电并提供 OTG?

    谢谢、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器只有一个转换器通道、可正向或反向工作。 这意味着充电模式和 OTG 模式不能同时发生。

    一种常见的做法是将 OTG 端口旁路至插入了适配器的端口。 限制是 OTG 电压始终与适配器电压相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有趣的主意。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个类似的问题、我想将 BQ25713用于移动电源 USB Type-C 端口我希望端口像这个链接中的项目那样是双向的   我选择  了 BQ25713、因为没有适合于 BQ25713的针对南芯片的英语文档 这个主题? 我可以像南芯片一样双向使用它吗? 在他们的项目中?