Other Parts Discussed in Thread: TPS61195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61195 我们使用 TPS61195来驱动96个白色 LED
输入电压:5V
LED 的编号:96
序列字符串:12的编号
通道数使用:8.
调光完成者:I2C 总线用于调光
使用的电感器:4.7uH
我们使用与其他组件的应用图相同的原理图
问题: 任何亮度级别的%Volt 输入的 LED 闪烁。
甚至 IC 也会升温更多
如果我们使用12V 输入、则器件工作正常、但我们需要在5V 工作电压下使用。